This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:CAN 总线接口解决方案建议

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044A-Q1, TCAN3413, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530620/tcan3413-can-bus-interface-solution-recommendation

器件型号:TCAN3413
主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1TCAN4550

工具/软件:

尊敬的团队:

请提供 CAN 总线接口解决方案建议

例如: SPI 转 CAN/UART 转 CAN/I2C 转 CAN/USB 转 CAN……

我们提出了一些计划供我们评估。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    CAN 协议将无法分辨出差异。 因此、只要不违反 CAN 协议并且任何 CAN 收发器都可以工作、接口就不会起作用。

    TCAN3413 适用于 3.3V 电压。也请参阅 TCAN1044A-Q1 和 TCAN4550/TCAN4551。谢谢  

    此致、

    Michael。