This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:无负载电压变化

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531230/am26c31-no-load-voltage-variation

器件型号:AM26C31

工具/软件:

尊敬的先生 :   

2025 版本芯片 AM26C31 在空载条件下的输出信号电平幅度达到 4.95V、而之前版本的振幅为 4.2V 至 4.4V。 我是否可以询问变革的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有轨到轨输出。 但我想旧版本有一个额外的二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    我无法看到您上传的图片、但新器件(采用新的 3 亿晶圆芯片)我认为使用的正向肖特基二极管比旧设计更低、因此它可以比旧芯片设计更靠近电源轨。

    - Bobby