This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:活动状态和 EOL

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, MAX3232E, LM2904-N, TRS3232E, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530724/max3232-active-status-and-eol

部件号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: LM2904-NTRS3232ELM2904B

工具/软件:

想了解以下元件的“正在供货“状态和 EOL。

如果停产且 EOL 较小、请建议提供相应的备选器件型号。

MAX3232IPWR

SN74HC244PWR

LM2904M/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该状态显示在产品页面上“订购和质量“表的“状态“列中。

    MAX3232E/TRS3232E 的 ESD 保护优于 MAX3232;LM2904B 是比 LM2904-N 便宜得多的较新版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX3232IPWR 在 TI.com 上列为有效

    正如 Clemens 指出的、您可以使用设备的 E 版本。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E 版本中的增强功能是什么。 请说明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在现有设计中使用 MAX3232IPWR、SN74HC244PWR 和 LM2904M/NOPB。 现在、我们计划在不修改设计的情况下、通过 ECU 中的一对一替换来更新过时的部件。 因此、我建议确认上述器件型号的有效状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    E 版本主要仅包含额外的空气间隙和接触放电额定值。 非 E 版本不符合此要求。  

    除此之外、与非 E 版本相比、E 版本的 TTL 引脚上的 HBM 额定值更低

    E 版本是引脚对引脚的、应该是直接替代产品。

    对于其他两个设备、我需要将此 TT 重新分配给负责它们的其他产品线之一。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dharanivasan:

    请为 LM2904B 建议一种新的替代方案  

    LM2904B 处于活动状态、是通过新的 RFAB 流程新设计的。 它应该适合未来 20 年或更长时间。   

    https://www.ti.com/product/LM2904B#order-quality

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Raymond