This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:查询 HD3SS215 的屏幕闪烁现象、并请求原理图和 PCB 布局审查

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530841/hd3ss215-inquiry-about-screen-flickering-phenomenon-of-hd3ss215-and-request-for-schematic-and-pcb-layout-review

器件型号:HD3SS215

工具/软件:

您好、TI 专家

一位客户正在测试 HD3SS215IRTQ 的 4K 显示器、并且屏幕以 4K (38X0 x 2160@60Hz) 分辨率闪烁。

-应用:32 英寸外科显示器

Q1) 您能否确认是否有任何器件可以在 EQ 功能或 HD3SS215IRTQ 的 F/W 中调试?

Q2) 有一个 TVS 二极管 (AZ1045-08F、位置:D25) 连接到连接到 HD3SS215IRTQR 的 44 引脚~54 引脚的器件(位置:U21)。 可以说、移除 TVS 二极管后、闪烁现象略有改善。 这是否相关?

Q3) 之前有一个应用 HD3SS215IRTQR(位置:U21)的模型、但 IC 被放置在靠近 Scaler 前端的位置。 安装时、1 引脚~12 引脚的图案较短、但在该模型中、IC 位置稍远、因此 1 引脚~12 引脚的图案长度也略微增加。 但是、当您触摸 1 引脚~12 引脚的图案时、屏幕将完全关闭。 模式是否有问题?  

Q4) 我想申请审查原理图和 PCB 布局。
我想私下处理该文件、因此、如果您告诉我您的电子邮件地址、我将通过电子邮件单独发送给您

我想私下处理文件(原理图,PCB 布局)、因此、如果您告诉我您的电子邮件地址、我会通过电子邮件单独发送给您

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    q1) 您能否确认是否有任何器件可以在 EQ 函数或 HD3SS215IRTQ 的 F/W 中调试?

    不确定这里有什么问题。 HD3SS215 是一款无源开关。 没有固件。 它充当具有一定电容的电阻器。


    Q2) 有一个 TVS 二极管 (AZ1045-08F、位置:D25) 连接到 HD3SS215IRTQR 的 44 引脚~54 引脚的器件(位置:U21)。 可以说、移除 TVS 二极管后、闪烁现象略有改善。 这是否相关?

    可能是。 二极管连接在哪里? 电容可以更小、但二极管只应向负载增加 0.5pF、因此我怀疑除非您已经使总线过载、否则它会产生很大的实际影响。


    q3) 以前有一个应用 HD3SS215IRTQR(位置:U21)的模型、但 IC 靠近 Scaler 的前端。 安装时、1 引脚~12 引脚的图案较短、但在该模型中、IC 位置稍远、因此 1 引脚~12 引脚的图案长度也略微增加。 但是、当您触摸 1 引脚~12 引脚的图案时、屏幕将完全关闭。 模式是否有问题?  [/报价]

    我不确定这里的模式意味着什么。
    您指的是布局吗? 是的、这可能是个问题。 您增加了很多长度、可能是添加的寄生效应。  

    [报价 userid=“459548" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530841/hd3ss215-inquiry-about-screen-flickering-phenomenon-of-hd3ss215-and-request-for-schematic-and-pcb-layout-review ]q4) 我想申请查看原理图和 PCB 布局。

    当然、您可以通过 E2E 消息发送。 我来看一下、对于此类应用、直接在电路板上进行调试可能是理想之选。 但是、很难确认是否有过载的情况。 话虽如此、为什么多路复用器是被视为问题的对象? 我们是否绕过了多路复用器以查看信号在有多路复用器和没有多路复用器的情况下的外观?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、Rami

    感谢您的答复。

    我通过私人按摩将原理图和 PCB 布局发送给您。
    请回顾一下。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    在我看来、原理图上没有什么突出的地方。 就像我提到的、特别是考虑到它在不同的设计中工作、但会导致布线延伸后闪烁出现问题、额外的布线寄生效应很可能会导致问题。 这是一个相当简单的器件、因此没有更多的因素会影响来自多路复用器侧的信号。  

    谢谢、
    Rami