This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:CLK_OUT

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531650/dp83867cs-clk_out

器件型号:DP83867CS

工具/软件:

我  是否可以知道 CLK_OUT(0x0170:默认设置)的电气特性和时钟抖动 (ps、RMS)?

VDDIO:1.8V

XTAL 输入:晶体 25MHz +/–30ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CLKOUT 通常是 XI 基准时钟的缓冲版本。 可以划分相位噪声  8.2.1.4.

    此致、

    Gerome