This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:TUSB4041I-Q1 — 原理图审阅

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518682/tusb4041i-q1-tusb4041i-q1--schematic-review

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题:AM6442 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

下面提供了将 AM6442 作为主机的 USB 集线器原理图。 请求审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

      我正在进行 SCH 审核、将于明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

      以下是我的评论:

    1:您需要 SMBus 模式还是 I2C 模式? I2C 模式用于外部 EEPROM。

    2:这些电阻的用途是什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以下是我的答案

    1.对于实时 USB 集线器配置,如果我们需要 SM 总线意味着,我们需要 SM 总线接口。 此外、我们还可以通过主机 USB 接口配置 USB 集线器。??

    2. TI 数据表 (AM6442 SoC) 中提供了使用分压器进行 USB_VBUS 监控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

      您需要更改什么配置? 集线器 可以在默认配置下工作。 您可以通过主机 USB 接口通过 USB 命令更改一些配置。

     对于分压器、USB_DET 引脚上的电压应约为 500mV。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    在电路板启动期间、是否需要在 USB 集线器器件上进行任何初始配置、或者在不将 EEPROM 或 SMBus 连接到主机处理器的情况下、在其默认配置下工作。

    2.注意到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

      TI 集线器将 在上电期间以默认配置工作。

    好极了

    Brian