This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:关于 DUT 不处于 USB3.0 主机 RX 合规性环回状态

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519323/tusb7320-about-the-dut-is-not-in-loopback-of-usb3-0-host-rx-compliance

部件号:TUSB7320

工具/软件:

你(们)好

在执行 USB 3.0 主机 RX 合规性测试时、会显示消息“DUT is not in loopback“。

在数据手册中未找到与环回相关的信息。
您能告诉我设置后哪个寄存器将进入环回模式吗?

Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      对于 USB3 RX JTOL 测试、没有特定的寄存器可进入环回模式。 只需  通过上电顺序将 BERT 连接到受测的 USB3 端口。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的回答。

    这意味着、只要遵循时序图、

    TUSB73x0 USB 3.0 xHCI 主机控制器数据表(修订版 Q)

    图 7-16. 上电序列

    释放复位。

    只需将 BERT 连接到 USB3 端口 、它应该 进入环回模式。

    是这样吗?

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、春丽:

      很抱歉混淆、对于 JTOL 测试、 在 JTOL 软件中有一个选择测试文件的选项、您需要选择文件名称 3 “PowerReset"文件“文件进入回送模式以开始测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的回答。

    可使用的 J-BERT 型号不同、操作步骤也不同。

    此处没有选择“PowerReset"文件“文件的步骤。
    也就是说、TUSB7320 可以相应地进入环回模式。
    只要 J-BERT 能够产生正确的波形、TUSB7320 就可以正确响应。

    是这样吗?

    ※示波器和 J-BERT 当前未使用。
    我将确认您提到的步骤、何时可以在将来使用它。

    谢谢、此致

    Chunli Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对吗?

    是的。