This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:原理图审查启用磁性元件和端口镜像的 DP83869

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531411/dp83869hm-schematics-review-dp83869-with-magnetics-and-port-mirror-enabled

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具/软件:

你(们)好

请查看以太网 PHY 部分、其中磁性元件通过背板连接到 RJ45 连接器。

控制器是 AM2634

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:  

    我们创建了原理图检查清单、因此客户可以使用该工具来验证其 PHY 连接。如果您对检查清单有任何疑问、请使用此检查清单告诉我。  

    此致、
    j