This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:nFault 操作(如果未使用#39;t)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531308/tcan1043-q1-nfault-operation-if-don-t-used

器件型号:TCAN1043-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

如果未使用 nFault、如何处理 nfault 引脚? 悬空? 连接到 GND 或上拉至 VCC?

该器件为 TCAN1043-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    由于 nFault 是诊断输出引脚、因此可以将其保持悬空。 也可连接到 GND。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    Ethan