This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:tmds1204

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531606/tmds1204-tmds1204

器件型号:TMDS1204

工具/软件:

我有一个关于 TMDS1204 IC 的问题、请参阅下图、因为我在转接驱动器 IC 内部看到一个多路复用器功能、在多路复用器到 FPGA 连接中、FRL 数据引脚和 RCLKPin 已连接、谁将启用该多路复用器、或者根据我的接收端或源端输入、我可以使用该多路复用器 2.1 和 2.0 HDMI 应用、或硬件侧更改为此 HDMI 2.0 选择的任何引脚搭接设置。 或者我启用 2.0、它只能在 2.0 下工作、就像这样。 请说明它应该是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    启用扇出缓冲器功能后、在 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0 下运行时、TMDS1204 将在 RCLKOUTp/n 上输出 HDMI 时钟。 OUT_CLKp/n 将被禁用。 在 HDMI 2.1 FRL 模式下运行时、TMDS1204 将在 OUT_CLKp/n 上输出 FRL data3 RCLKOUTp/n 将被禁用。 该功能在引脚搭接模式下会在 MODE 引脚=“R"时“时启用、或者当 TMDS1204 配置为 I2C 模式时、可通过 FANOUT_EN 寄存器启用该功能。

    通过使用 DDC 监控、TMDS1204 监控器偏移 20h 和 31h 以确定 HDMI 类型为 HDMI 1.4、HDMI 2.0 或 HDMI 2.1 FRL。 您还可以写入寄存器 0x20h 和 0x31h、以强制 HDMI 类型为 1.4、2.0 或 2.1。

    谢谢

    David