This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046-Q1:TI CAN 器件的最大通道是多少?

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531609/tcan1046-q1-what-is-the-max-channel-of-ti-can-device

器件型号:TCAN1046-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天!

对于 TI 的 CAN 器件、最大通道数是多少? 仅 2 个通道?

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    是的、我们在一个 CAN 收发器中支持的最大通道数为 2 个。  

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢