This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:规格检查

Guru**** 2963680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531254/tpd4e02b04-q1-spec-check

器件型号:TPD4E02B04-Q1

工具/软件:

你(们)好  

您能帮助推荐适用于 USB3 5G IPP 的产品需要较大、C 需要较小、并且必须符合汽车法规吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    假设 USB3 5G 指的数据速度为 5Gbps、则 TPD4E02B04-Q1 的 0.25pF 电容 将足以支持这种传输。

    如果需要较低的电容并且您愿意使用单通道器件、则 TPD1E01B04-Q1 的电容为 0.2pF。

    在 IPP 方面、 TPD4E02B04-Q1 的 钳位电压将略微降低、最高达到 IPP = 16A。

    此致、

    Chris