This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:FIFO 标头中的时间戳

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529617/tcan4551-q1-timestamp-in-the-header-of-the-fifo

器件型号:TCAN4551-Q1

工具/软件:

我对 TCAN4551-Q1 的时间戳有疑问。

根据软件用户指南、FIFO 的标头中有一个 16 位时间戳。

该时间戳的格式是什么?

它包含什么样的时间数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好野村

    我想请您参阅的“时间戳生成“部分 (3.2) M_CAN 用户手册 (链接)、以了解更多详细信息。  M_CAN 时间戳计数器是一个 16 位绕回计数器、可配置为由 CAN 位时间的倍数或外部时钟计时。  

    M_CAN 控制器将 CAN 位时间计数器视为“内部“计数器、而“外部“计数器使用 OSC1/2 引脚上提供的高速时钟、并通过寄存器 0x0804 施加一些预分频器。  

    M_CAN 时间戳寄存器为 0x1020 和 0x1024。  如果使用 CAN 位时间“内部“计数器方法、则可以忽略寄存器 0x0804。  寄存器 0x0804 仅在使用分频时钟“外部“方法时使用。

    就格式而言、它只是 MCU 可以监控的 16 位计数器值。  当计数器绕回时、将设置时间戳绕回中断位、以通知 MCU 计数器值已绕回。  使用此参数时、MCU 可能需要某种方法来跟踪和计数绕回中断。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jonathan:

    我很抱歉耽误回复。
    您的解释帮助我理解。

    此致、

    野村市