This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:有关 RGMII 线路电阻器连接的咨询

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530500/dp83822i-inquiry-regarding-rgmii-line-resistor-connection

器件型号:DP83822I

工具/软件:

您好!

我目前正在将 DP83822I 产品与 EtherCAT 通信配合使用。

 - I/O 电压:1.8V

 - RGMII 模式

我在 RGMII 线路上放置了 33Ω 串联电阻。

然而,我观察到运行期间间歇性帧丢失。

用 0Ω 替换 33Ω 电阻器后、问题得到了改善。

因此、我正在考虑从 RGMII 线路上移除 33Ω 电阻器。

在继续之前、我想问一下这一更改是否可能存在任何潜在问题或副作用。 (33Ω→0Ω)

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您说在用 0Ω 替换 33Ω 电阻器后、问题已得到解决->您仍然看到帧丢失了吗?

    您是否尝试过反向环回? 远端(反向)环回是一种特殊的测试模式、允许与链路伙伴进行 PHY 测试。 该模式下、从链路伙伴接收的数据通过 PHY 的接收器传递、在 MAC 接口处环回、然后发送回链路伙伴。 在该模式下、我们验证了 PHY 和 MDI 接口设计。 如果反向环回没有发现帧丢失、则问题更有可能是 MAC 接口或 MAC 本身。  

    所有 MAC 输出引脚都具有串联终端电阻器。 您应该能够在上电时通过寄存器写入来更改该值。

    您是否有机会使用介于 33 欧姆和 0 欧姆之间的示波器测量信号? 我 建议您执行示波器测量或 IBIS 仿真、以确定内部端接电阻是否足以满足您的应用需求。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经执行了环回测试、当我将电阻器更改为 0Ω 时 、没有发生帧丢失。

    因此、我正在考虑 改用 0Ω。

    至于 IBIS 仿真、我计划稍后进行研究。

    您能解释一下如何执行 IBIS 仿真吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 IBIS 仿真、请查看该应用手册: https://www.ti.com/lit/ug/snlu313/snlu313.pdf

    但 DP83822 输出默认具有 58.07 Ω 的串联终端 然后使用外部 33 欧姆电阻、总电阻可能与 MAC 布线阻抗不匹配。 阻抗不匹配会产生反射、这会影响 MAC 设置和保持时序、从而导致帧丢失问题。

    谢谢

    David