This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:AM62A 兼容性

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529338/ds90ub913a-q1-am62a-compatibility

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具/软件:

您好、  

913A 是否能够接受来自 Sitara 的数据输入? 913A 是否支持 DPI?

谢谢、

Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    我将与内部团队同步、并在明天提供更新。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    对于此应用、建议使用显示串行器/解串器器件。 DS90UB925Q 就是这样一款具有并行 24 位接口的串行器。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    OEM 在这里请求摄像头串行器、链路另一侧会有 954 或 960、那么 913A 在这里工作吗?

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katie、

    913A 在此处不起作用、因为 AM62A 上有 24 个数据输出引脚、913A 上只有 12 个数据输入引脚。

    此致、

    Carter