This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:启用 EN 后、传输 i2c 数据之前所需的最小延迟是多少?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530896/sn65dsi86-after-en-is-enabled-what-is-the-minimum-delay-required-before-i2c-data-is-transferred

器件型号:SN65DSI86

工具/软件:

您好、

启用 EN 后、传输 i2c 数据之前所需的最小延迟是多少?
现在、需要 240ms 才能避免在仅打开背光的情况下出现无显示屏的情况。 这会使显示时间过长、并严重影响用户体验。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能告诉我们您指的是什么延迟?  您可以在“8.4.2 上电序列“中看到、在 EN 置为有效后、可通过 I2C 完成 DSI 配置。  

    请注意、初始化脚本、接收和启用视频以及进行 DisplayPort 链路训练都需要一些时间。  整个上电序列是否为 240ms?  并且请分享有关无显示条件以及您指的延迟或设置时间的更多信息。

    此致、
    Ikram