This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:雷电瞬态建议

Guru**** 2929130 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531710/lmh1297-lightning-transient-suggestions

部件号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: TVS3300

工具/软件:

我正在设计使用 LMH1297 作为 SDI 视频的航空电子箱。 我们有严重的雷击引起的瞬态要求、我很好奇 TI 是否有建议采取何种方法来实现雷击瞬态抑制、以及是否对器件的瞬态承受能力有任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    IEC ESD 测试是否有效?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    经过一些调整、这可能是一个很好的近似值。 对于我的雷击要求、在代表性电缆束装置上进行的全波仿真显示峰值短路电流约为 6.5A、并且测试允许在 SDI 接口上开发不超过 750V 的共模电压。 持续时间约为数百微秒、并且会出现重复性应用。 尽管如此、我们在一定程度上处于 ESD 电流电平附近、但持续时间正是这一点让它变得有点困难。

    -杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我们不是雷击测试或 ESD 测试的专家、因此我不能说太多。 但是、在与 ESD 团队讨论后、IC 的承受能力主要取决于 TVS 二极管和 在 TVS 输入之前具有一个高值的脉冲证明电阻器、以限制流入它的电流。  
    我与 ESD 团队进行了一些讨论、他们讨论了 TVS3300 等 TVS 二极管可使敏感 IC 承受雷击瞬态能力。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我想仔细检查。 因此、 LMH1297 将能够在瞬态的几百微秒持续时间内承受高达 38V 共模的钳位电压? 这是 LMH1297 的数据表中我最不清楚的地方。 是否有明确定义的最大共模瞬态最大值?

    谢谢、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    LMH1297 本身能够承受 6kV ESD 保护、而无需数据表中定义的任何 ESD/TVS 二极管。 如果 正确选择 ESD 二极管并正确钳位、LMH1297 将能够承受雷击瞬态波。 遗憾的是、此器件只有 ESD 等级。  

    此致、
    j