This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN2451-Q1:无看门狗模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531249/tcan2451-q1-no-watchdog-mode

器件型号:TCAN2451-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在尝试通过 SW 引脚配置进入无看门狗模式、请帮助确认正确的配置方法。

请参阅上述电路、客户连接了 I421 和 I407、RESET 引脚会 定期下拉并在上电后保持 1S+、因此客户怀疑它可能未成功进入无看门狗模式。  

1. 我是否可以知道当前的 SW 引脚配置是否满足进入无看门狗模式的要求?

2.是否需要特定的上电时间或其他引脚状态配合?

3.是否有其他常见的原因为什么看门狗不被禁用?

谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    Parker 是我们这款设备的专家、目前他已离职。 他明天会回来。

    感谢您的耐心等待、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    我很抱歉耽误你的时间!  

    首先 — 存在一点误解-将 SW 引脚保持在活动状态(默认)高电平不会关闭看门狗 — 它只是会禁止 SBC 由于看门狗缺失而执行操作 — 如果您确实要将其关闭-您需要在配置寄存器中将其关闭。 不同之处在于、当 SW 拉至高电平时看门狗仍开启、因此看门狗的电流消耗仍然存在 。然而、从行为角度来看、当 SW 拉至运行状态时、器件的运行方式与真正禁用看门狗的器件非常相似。  

    对于您的直接问题:

    1.为了清楚起见、他们有一个 10k R25 连接到 SW 和 3.3V — 他们是否确认 SW 引脚看到 3.3V 电压? 我假设 3.3V 来自 VCC1、因为这通常是我们建议的电源供电(如果包含 VCC1)

    2.没有 — 不是真的。 如果连接到 VCC1、则 VCC1 会在 VCC1 激活时被拉至高电平、这足以禁用由于看门狗缺失而导致的操作。 但假设 SW 引脚保持高电平有效 — 如果您可以让客户检查寄存器地址 Eh 位 0 — 如果 SW 引脚为高电平有效、则应为 0b1 — 如果为 0b0、则 SW 引脚为低电平有效。 它应该默认为高电平有效 — 但只需再次检查以确保不存在修整问题。 以下是具体流程 — 如果您有数据表,完整的图表位于第 86 页。  

    您可以看到、一旦该器件退出重启模式、它就会检查 SW 引脚的状态 — 是否存在活动 WD 未被禁用而存在相关操作。  

    3.如果寄存器 Eh 中的位 0 等于 0b1、VCC1 连接到 SW 看门狗操作应禁用 — 我从未看到此引脚功能有问题-因此我只需再次检查以确保 SW 引脚电压正确并且寄存器中的位正确。 如果由于看门狗计时器而无法检查寄存器、并且 SW 上的电压为高电平、那么如果器件在随后 SW 引脚配置为低电平有效的原因没有复位、请尝试移除 R425 并放置 R19(看起来为 DNP)、以强制 SW 为低电平。  

    请让我知道你是否已经执行了所有这些检查,并向我报告,如果他们中的任何一个工作;如果你只测试了一个(如果你有另一个部分),我会再次检查第二个部分 — 只是为了看看是否有一个坏部分由于某种原因。  

    此致、

    Parker Dodson