This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:LVDS tLVLHT 和 tLVHLT 时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532054/ds90ub948-q1-lvds-tlvlht-and-tlvhlt-time

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、团队、

下图显示了 LVDS 上升和下降时间的要求。 如果它们不能得到满足、会发生什么情况? 因为对芯片的 LVDS 接收端的 LVDS 上升和下降时间没有要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    下图显示了 LVDS 上升和下降时间的要求。 如果不满足、将会发生什么?

    如果不满足要求、则可能会出现意外行为。

    、因为在芯片的 LVDS 接收端不需要 LVDS 上升和下降时间。

    您指的是“LVDS 芯片的接收端“、是指 DES 的 FPD-Link 输入吗? 请参阅客户用于 FPD-Link III 输出高电平到低电平以及低电平到高电平转换时间的相应 SER 数据表。

    此致、

    尼古拉