This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:请求支持:TVP5150AM1PBSR 批次信息和真实性

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529502/tvp5150am1-request-for-support-tvp5150am1pbsr-lot-information-and-authenticity

部件号:TVP5150AM1

工具/软件:

尊敬的

我们是 MG Tech 一家专业生产视频设备的公司。 最近、我们遇到了组件的质量问题 TVP5150AM1PBSR 我们通过一个交钥匙供应商收到的。

观察到的问题包括 无视频输出 严重的视频噪音 它们对我们的产品功能至关重要。 尽管交钥匙供应商坚持认为组件是真实的

Texas Instruments 产品的情况下、他们没有为故障分析或进一步调查提供任何支持。

我们想问:
是否只能使用标签中的信息(例如批号和顶部标记)来验证该组件的真实性?

我们可以提供标签和包装标记的高分辨率照片、以供您参考。

我们非常感谢您在验证这些部件方面提供的任何指导或支持、以及有关如何继续进行进一步分析的任何建议。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是 MG Tech 一家专业生产视频设备的公司。 [/报价]

     我会拿走您的器件标识以进行内部调查、然后回复。 在此期间、您能否回答:

     -失败的百分比。 在总共多少个故障器件中、有多少个故障器件?

     -你做过任何 ABA 交换测试吗? 您能否将主板上的故障装置交换到已知正常的主板上、设备是否会出现故障? 同样、是否将已知良好的 5150AM1 从正常的主板更换为故障主板? Good 5150AM1 是否会继续工作?

     -当它失败时,它是立即发生还是在运行一段时间后?

     -谁是您的交钥匙供应商? 如果您不想在公共论坛上公布、可以通过 e2e 向我发送私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我没有从你那里听到。 但是、我们已经调查批次追踪代码、发现物料可疑。 标签信息不匹配。 请联系您的交钥匙供应商以解决问题。