This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:汽车级 USB 集线器控制器 IC 的要求

Guru**** 2925680 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TUSB8041-Q1, TUSB319-Q1, HD3SS3212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529082/tusb2046b-requirement-for-automotive-grade-usb-hub-controller-ic

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TUSB8041-Q1、HD3SS3220、 TUSB319-Q1、HD3SS3212-Q1

工具/软件:

您好、

我想知道您是否有汽车级 USB 集线器控制器 IC。 我想要一个集线器控制器、它具有 1 个上行端口和 3 个支持 USB 3.0 的下行端口。 我还想知道您是否集成了一个具有 2:1 多路复用器和 CC 控制器的单个 IC、以便多路复用 TX、RX 差分对并用于 CC 信号控制。 另请注意、我需要汽车级的两个 IC。

此致、
Adithya Anil
硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Adithya :  

     TUSB8041-Q1 是一款  具有 4 个端口的汽车级 USB3 集线器。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 另外、请告诉我 一个
     “2:1 SS MUX + CC controller“集成芯片或作为单独的 IC、用于多路复用 TX、RX 差分对并用于 CC 信号控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:1 SS MUX + CC 控制器是单独的 芯片: HD3SS3220。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否针对 2:1 SS MUX + CC 控制器器件推荐一下汽车级器件?

    谢谢。此致、

    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Adithya  

     对于 汽车 应用、 我们没有单芯片解决方案、但我们有 HD3SS3212-Q1 + TUSB319-Q1。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我是否也可以知道 TUSB8041-Q1 USB 集线器是否可以在 Android 环境中控制?

    谢谢。此致、
    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您还能告诉我 、  它是类似于 TUSB8041-Q1 和 HD3SS3212-Q1 的汽车级器件、支持 5V 电源、因为我计划使用 VBUS 为我的所有 3 个芯片(USB 集线器控制器、2:1 SS 多路复用器、CC 控制器)供电。  TUSB319-Q1 似乎支持 5V 工作电压。 但我需要另外两个 器件也支持 5V 电源电压范围。

    谢谢。此致、
    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Android 应像其他 Linux 系统一样具有 USB 集线器驱动程序。

    集线器需要 3.3V/1.1V 电源、而 3212 需要 3.3V 电源、则需要通过 LDO 将 5V 转换为 3.3V、并将 1.1V 电压转换为 3.3V。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     TUSB8041-Q1 USB 集线器器件是否可以与 Type C USB 连接器连接?

    此致、
    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我想知道  TUSB8041-Q1 USB 集线器是否只能与 MCU 的 USB 接口配合使用? 或者、它是否需要任何其他数字通信线路(如 I2C、SPI 或与 MCU 的任何其他接口)?

    此致、
    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件  TUSB8041-Q1 USB 集线器是否可以与 Type C USB 连接器连接?

    对于 Type-C 连接器、 TUSB8041-Q1 需要与 CC 控制器或 PD 控制器 一起工作。

    我想知道  TUSB8041-Q1 USB 集线器是否只能使用来自 MCU 的 USB 接口工作? [/报价]

    TUSB8041-Q1 可直接 从 MCU 或 SOC 与任何 USB 主机配合使用、无需 I2C 或 PSI

    好极了

    Brian