This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104 测试引脚

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531516/tusb1104-tusb1104-test-pin

器件型号:TUSB1104

工具/软件:

我意外地将 TUSB1104 的 TEST1 引脚连接到 GND。
如果出现这种情况、会发生什么情况?

它似乎在计算机上被识别为 USB、因此似乎工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi:

     让我与设计人员进行检查、确保是否可以将 TEST1 接地。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi:

      您使用了 I2C 模式吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不使用 I2C。
    但是、可以修改它以启用 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Hi Hitoshi:

      最好使用 I2C 模式、 以免出现 TEST1 设置问题。

      即使它仍在 GPIO 模式下工作、但在 TEST1 接地的情况下无法保证性能。

    好极了

    Brian