This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:X1/CLKI 输入电压

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531197/tusb3410-x1-clki-input-voltage

器件型号:TUSB3410

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的滤波器使用时钟振荡器。

X1/CLKI 引脚的绝对最大额定值是多少? 我认为 X1/CLK1 ABS 是 VCC + 0.5。

但是、它不得超过 1.8V、如下所示。

我们应该如何解释这一点?

此致、

松冈司二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sijiro  

       XI/CLK 不应超过 1.8V、以确保振荡器仍然工作。

       X1/CLKI 引脚的绝对最大额定值可确保器件不会损坏。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复。
    他们是否应该选择不超过 1.8V 的外部时钟振荡器?
    他们也可以选择有类型的外部时钟振荡器。 1.8V?

    此致、
    松冈诚二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sijiro:

        客户应根据类型选择外部时钟振荡器。 1.8V。

    好极了

    Brian