This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10:如果驱动器输出电流保持在或略高于 60mA、预计会出现哪种性能下降?

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1529333/sn65hvd10-what-kind-of-performance-degradation-can-be-expected-if-the-driver-output-current-remains-at-or-slightly-exceeds-60-ma

部件号:SN65HVD10

工具/软件:

我们的 485 网络设计之一已在每个节点设置了端接电阻器基准、而不是在后备箱末端设置单个 100 Ω 端接。 这会导致驱动器上的电流增加、我们目前在略高于 60mA 的情况下进行仿真(按 65mA 的顺序)。 数据表指定–60mA 为建议的驱动器高电平输出电流、但未指定驱动器的绝对最大额定值。  

TI 是否有绝对最大额定值、或者是否有关于此标称运行条件是否过高(因此,我们应该考虑修改我们的端接方案)的任何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS RS-485 驱动器可承受短路。 数据表指定的短路电流小于 250ms(以便您能够针对这种情况设计电源)。 但是、这最终可能会导致热问题、而无法保证器件的正常运行。

    较高的负载可降低终端上的压降、从而降低噪声容限。 (你在浪费力量。) 您应该纠正这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nabeel、  
    是的,克莱门斯是对的。 因此 250mA 下的短路输出电流最大。
    此致、  
    Leah J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如果驱动程序以 66mA 持续运行、TI 是否有关于寿命/性能下降的任何数字或经验信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以告诉您、100 欧姆是 RS 422、而不是 RS 485。 RS RS-485 的引脚 A 和 b 之间至少为 54 欧姆、RS 485 可以支持 32 个单位负载。 绘制 66mA 可能不会有什么大问题、但我们没有这方面的公式、如果您遵循 RS –485 标准、它应以记录的速度工作。 我确实对设计有疑问、可以帮助您获得更详细的答案:

    系统中有多少个节点、终端值是多少?

    您使用的网络需要 485 网络中通常具有的 2 个以上的电阻器?

    • 大多数应用程序不会执行此操作、这些应用程序用于缓解反射、因此我们要求提供一些要检查的上下文。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共有 4 个节点、每个节点的终端值为 100 欧姆。 这更像是一个设计错误。  

    我们实际上批准了一项设计变更、以移除额外的电阻器、因此我认为我们现在已经准备就绪。 感谢任何一种方式的支持!

    -Nabeel