This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424RGTR

Guru**** 2869840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531988/thvd1424-thvd1424rgtr

器件型号:THVD1424

工具/软件:

尊敬的团队:

用于 DE、SLR、/RE 和 THVD1424RGTR 中的其他引脚的内部默认下拉和上拉的电阻值是多少。 以及 建议用于更改默认状态的外部上拉和下拉电阻值是多少。

此致、

Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经电阻器的电流包含在输入电流规格中。 MΩ、电阻值必须大于 5.5V / 5µA = 1.1k Ω。 为了  即使在最低电源电压下也不超过 VIL/VIH、外部电阻器必须小于 180kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从上面可以看出、1MΩ Ω 的值用作内部上拉/上拉电阻器、为了使其位于外部、该值必须小于 180KΩ Ω、请告诉我我我我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。

    在大多数系统中、客户使用的阻值为 47k Ω 或更低。 电阻器越小、偏置越强、在电气噪声较高的环境中可以提供帮助。 这样做的缺点是电流消耗较高、这对于依赖电池的系统可能会很不利。 ~RS485 的大多数客户对电源电流不太关心、不过 RS485 通常会因通过将 I ² C 40mA 驱动为 60mA 的电流而消耗少量功率。

    Harsha、

    如果您有后续问题、请告诉我。

    - Bobby