This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:单端 PWM 输出出错

Guru**** 2668445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531691/sn65c1167e-single-ended-pwm-output-coming-out-to-be-wrong

器件型号:SN65C1167E
主题中讨论的其他器件:UCC21710

工具/软件:

您好:

我在当前设置中遇到意外行为、非常感谢您的意见。

我使用 SN65C1167ERGYR 差分线路接收器转换 5V 差分 PWM 信号、以连接 UCC21710 栅极驱动器。 差分 PWM 信号是施加到 SN65C1167ERGYR 的引脚 1 (A) 和 2 (B) 的 5V、10kHz 脉冲。 请参阅随附的原理图了解详细信息。

问题在于、无论输入线路上是否存在差分 PWM 信号、引脚 3 (R) 处的单端输出都会一直保持在恒定高电平 (5V)。

您能帮助我排除此行为并指出我可能忽略的任何可能的配置或实施错误吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumanto:

    我认为我们的器件的引脚排列没有任何重大问题。 有时差分侧的电感器会导致问题、但我不希望它会导致没有 R OUTPUT。  

    您是否探测了 RE#引脚以验证它是否保持在 GND?

    您能否验证器件是否正确焊接、以及引脚 1 方向是否正确?  

    您能否验证 Vcc 是否已通电至预期的电压?

    您是否有 A/B 引脚和 R 输出的示波器截图?  (最好直接在器件的引脚上)

    对于作用域、您能否执行 A-B 的数学函数?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您抽出宝贵时间查看我们的问题。  
    下面是我的答案标记为粗体。  

    以下测试是在没有与信号发生器和栅极驱动器物理连接的情况下完成的。  
    EVAL 板仅在 12V 电压下上电、所有其他功能都正常工作。  


    您是否探测了 RE#引脚以验证它是否保持在 GND?  是的  

    您能否验证器件是否正确焊接、以及引脚 1 方向是否正确?  是。 我解决了一个新器件、以确定。 但是没有运气!  

    您能否验证 Vcc 是否已通电至预期的电压? 是的、我们 在引脚 12 和引脚 16 处测量的是干净的 5、09 V

    您是否有 A/B 引脚和 R 输出的示波器截图?  (最好直接在器件的引脚上)  我不为 A 和 B 提供任何 PWM、它们为 0V。 我还检查了以 GND 为基准的多通道和 OSCi。  


    引脚 3 (1R) 保持不变 高电平 LDO 就像开路一样。  

    随附引脚 3 的示波器热图。 似乎是连续 5V 信号。  

    我还注意到、悬空引脚 7 和 6 具有以 GND 为基准的 2、5V 电压。 引脚 5 输出 5V 电压。  

    此外、我将 R55 连接拆焊到栅极驱动器、以查看栅极驱动器是否执行了一些愚蠢的操作、但引脚 3 处的电压仍然保持在 5V。  

    非常感谢您及时解决此问题、因为我们需要尽快将其投入生产。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个输入引脚上的 0V(或任何其他电压)不是有效的差分电压。 A/B 引脚必须具有不同的电压。

    请准确指定 PWM 信号的来源。 它使用哪种差分驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是的、您是对的负差分电压解决了问题。 一个后续问题。 这是否意味着当微控制器关闭(在我的情况下将生成差分信号)时、驱动器会在我的用例中提供高电平信号、进而打开 MOSFET?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumanto,

    1167 器件的工作方式是、如果差分输入引脚看到 A-B 的数学运算变为负值、则 R 输出变为低电平。 如果 A-B 为正、则 R 输出保持高电平。

    因此、如果您的 MCU 已断电、但 1167 已通电、并且 A/B 引脚偏置、使得 A-B 为正、则 R 输出会驱动至 Vcc。 对于 NFET、如果 R 输出超过 NFET 的 Vth、则您应该期望 NFET 导通(线性工作区域或饱和,具体取决于 NFET 的负载)。

    - Bobby