This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:内部 Patgen

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532169/ds90ub935-q1-internal-patgen

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户正在开发 936、需要设计 935 工具板、以便通过 936 检查功能。

935 中有内部 patgen 功能。 ALP 的选项卡。 我认为我们可以像 IVI SerDes 一样执行相同的操作、是正确的吗?

https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts = 1750853562080&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、935 具有内部图形发生器、可用于发送图形来代替成像仪的数据。 可以通过脚本或 ALP 中的选项卡设置寄存器来启用图形发生器。 但是、ADAS 和 IVI 器件属于不同的产品系列、工作方式不同、因此图形发生器并不相同。 有关 935 和其他 ADAS 器件使用的图形发生器的具体详细信息、请参阅 935 器件数据表的第 6.6 节。