This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:是否执行"sic"认证决定改善显性至隐性转换

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531385/tcan1462-q1-does-sic-certification-decide-to-improve-dominant-to-recessive-transition

器件型号:TCAN1462-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

TCAN1462-Q1 的 CAN FD SiC 中显性到隐性信号的改善方式是什么?  此外、CIA 或 ISO 标准中是否确定了其他特定的方法?   

https://www.ti.com/lit/wp/slla581/slla581.pdf 

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    该方法在 CiA 601-4 中进行定义、通过使用受控 100 欧姆输出主动将总线驱动为隐性状态、估算时间、而不是立即变为 60k Ω、从而改善显性到隐性边缘。

    也就是说、一旦 TXD 变为显性状态(低电平)到隐性状态(高电平)、器件就不会立即切换到其极高阻抗的隐性输出。 相反、它会进入主动隐性阶段、持续时间高达 tSIC_TX_base = 530ns 、其中输出阻抗更强、保持在 100 欧姆。 低阻抗与总线特性紧密匹配并抑制反射。 因此、总线电压平滑稳定到隐性窗口、振铃较少。 如需了解更多信息、请参阅数据表的 8.1.1、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    感谢您的答复。  

    一般而言、是否只有一种遵循 CiA601-4 的方法?  一名 工程师提出了以下问题:  

     TCAN1462-Q1 CiA601-4 方法是否遵循“Tx 模式“或“Tx 模式“ Rx?  

    我们不确定 CAN FD SiC 是否有多种方法、以及分别是否有 Tx 方法和 Rx 方法。 我们能否理解、 对于 SiC、没有比 TCAN1462-Q1 更合适的方法、或者没有 TX 方法和 EX 方法等特定方法?

    我们知道 CiA 或 ISO 标准有一些不同的时序参数、但问题与 SiC 在功能上的实现方式有关。  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi、

    很遗憾、不会 但是、客户还可以在 RXD 上添加无源阻尼电阻器(根据需要通常为 33 至 100 Ω)。 这是在外部被动完成的、而标准在内部主动完成。

    请注意、接收器在总线上是无源的、因为它们只是在总线稳定后对 CANH / CANL 进行采样,并且标准未定义接收侧的有源滤波或阻抗整形,即,一旦发送器结束其主动 — 隐性面,就会看到显性或隐性电平。

     CAN FD SiC 的所有总线边缘改进都来自发送器、在隐性状态下保持 100 Ω 驱动器长达~530ns、 并且没有单独的 Rx 方法、并且除了 CiA 601-4 之外没有用于此功能行为的替代标准、谢谢。

    此致、

    Michael。