工具/软件:
尊敬的团队:
目前正在尝试在 imx8qm 上连接 dp83tg720 芯片组。
设置详细信息如下:
内核:6.6.23 (NXP-IMX) BSP
EVK: Imx8QM 与一个联网连接。
驱动程序: https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/drivers/net/phy/dp83tg720.c
我对 RGMI2 接口进行了 BSP 更改。
MDIO 线路在两个 PHY 之间共享。 (一个是连接在 EVK 上的内部 PHY)
设备探测器失败并显示以下日志:
[ 2.968110] MDIO_BUS 5b040000.Ethernet-1:地址 12 处的 MDIO 器件缺失。
我们能够观察到以下情况:
1) 所有电源:VDDIO_1V8、1V0、3V3 正常。
2) 晶体频率逐渐达到 25MHz。
3) MDC 频率 2.5MHz。
4) 通过 NACK 观察 MDIO。
5) 重置我们能够观察。
使用 phytool im 能够获得通过第 0 个地址连接的 PHY 的输出。
但是对于地址 12、我们观察到 FFFFFFF 响应。
此致、
Dhananjay Sutariya