This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:用于以太网合规性测试的寄存器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530081/dp83867cr-register-for-ethernet-compliance-test

器件型号:DP83867CR

工具/软件:

您好、

我对 DP83867CR 的以太网合规性测试有疑问。

应用手册“如何配置 DP8386x 进行以太网合规性测试“中提供了以下信息:
寄存器 0x1D5 = 0xF508 //增加 VoD 摆幅。 此寄存器可以应用于其他测试脚本以及最终用例应用。

我想知道这个寄存器的功能。 它似乎增加了输出摆幅、对吗?

当我在带有 DP83867CR 的电路板上进行合规性测试时、当启用寄存器时、所有的 1000BASE-项目 都通过了测试。 但是、当寄存器被禁用时、以下两项失败:

1000 Base-T、A 点峰值输出电压(无干扰信号)
1000 Base-T、B 点峰值输出电压(无干扰信号)

有人提到、可以启用寄存器以在产品中使用。 由于测试结果在启用时显示通过、在禁用时显示失败、因此在产品中启用它似乎更好。 这种理解是否正确?

如果未启用、预计会产生哪些可能的影响? 例如、较低的电压是否会导致数据传输错误增加?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San  

    [引述 userid=“598175" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530081/dp83867cr-register-for-ethernet-compliance-test ]我想知道此寄存器的函数。 它似乎会增加输出摆幅、正确吗?

    是的、正确。  

    有人提到该寄存器可以在产品中使用。 由于测试结果在启用时显示通过、在禁用时显示失败、因此在产品中启用它似乎更好。 这种理解是否正确?
    如果未启用、预计会产生哪些影响? 例如、较低的电压是否会导致数据传输错误增加?

    不一定。 合规性测试旨在查看系统在最坏情况下的性能、并且通过测试的标准非常严格、以确保系统能够以最小的问题进行传输。 启用此功能可以提高性能。 但是、增加 VOD 会产生其他后果、如增加功耗。 启用此功能将取决于客户对系统的优先级。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    >启用此功能将取决于客户对系统的优先级。

    我知道如果我想要优先考虑质量、我可以选择启用它、如果我想要优先考虑功耗、则可以选择禁用它等

    请让我知道以供参考。
    DP83867CR 的设计意图是什么?
    以下 1-3 项中的哪一项适用?

    1.合规性测试可以在禁用寄存器并使用产品的情况下通过。
    2.在启用寄存器的情况下,可以传递合规性,在禁用寄存器的情况下使用产品。
    3.合规性测试可以在启用寄存器并使用产品的情况下通过。

    测试期间的寄存器设置指南已启用该指南、因此我想知道该设计是否假设在禁用寄存器的情况下无法满足合规性要求。


    谢谢你
    Akihiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    2 和 3 均为真。 我们已经看到、从客户启用寄存器后、裕度要好得多。 一些客户倾向于在较长电缆长度上保持更高的电压摆幅、从而获得更好的信号质量。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San

    感谢您的答复。
    您的回答非常有用。

    我理解他们。

    谢谢你。
    Akihiro