This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:短路保护

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1530717/lmh0318-short-circuit-protection

器件型号:LMH0318

工具/软件:

您好:

存在短路保护、可通过位 drv_1_SEL_scp 启用。 您能解释一下它是如何工作的吗? 发生短路时会发生什么情况?

是否有原因导致此短路保护仅存在于 100R 输出端、而不存在于 75R 电缆驱动器上? 我希望它在 75R 输出上更有用、因为它直接与外部 SDI 连接器连接。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我来看看这些问题。 我将由星期三回答。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    短路保护基于所连接输出端的电流检测电阻。 当检测到短路时、高电流事件将会关断端口以保护器件。

    由于这是电流检测触发器、 因此我们只在 电压模式驱动器上设置了短路保护。 OUT1 是具有短路保护功能的 VMD、而 OUT0 是电流模式驱动器。

    此致、

    Shane