This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1-Gpbs 以太网眼图模板

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531763/dp83869hm-1-gpbs-ethernet-eye-mask

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

您是否对器件 DP83869 的 HyperLynx 中的眼罩进行了任何设置? 我需要帮助来设置 SOP/SON 和 SIP/SIN 对的眼图模板。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Long、  

    对于 SGMII、数据速率为 1.25Gbps、为 LVDS 模式。 我们尚未在 HyperLynx 中设置、因此与 SGMII 规范的定义相比、关于如何设置眼图模板的建议更多。 如果您在寻找如何设置 眼罩时遇到问题、请联系 HyperLynx 团队。  

    此致、
    j