This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:DP83867IRRGZT 的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531622/dp83867ir-ibis-ami-model-for-dp83867irrgzt

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

您好、

您能提供该器件的 IBIS-AMI 模型吗? 它以前在您的网站上提供、但似乎已被删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    遗憾的是、我们只有 DP83867 的 IBIS 模型。 可以 在此处找到该内容。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您能给我一个适用于任何 RGMII 接口的 IBIS-AMI 吗? 我们讨论的是 MDI 侧信号完整性。 案例: — 一个板上有 PHY、第二个板上有 RJ45。 我需要进行 SI 分析、或者请为相同的实施提供任何指导。  请指导我们。

    或者 是否会有可以帮助我们的参考设计。

    此致、

    Fhamitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhamitha:  

    但 IBIS-AMI 模型不支持。 我们也没有针对这种情况的参考设计。 然而、我们看到客户通过在 RJ45 连接器板上安装变压器来实现此类电路板、没有太大问题。  

    您打算如何连接两块板?

    此致、
    j