This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:TMUXHS4412

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533389/tmuxhs4412-tmuxhs4412

器件型号:TMUXHS4412

工具/软件:

在回答我的第一个问题时、

我附上了使用示波器捕获 LVDS 信号的图像。 底部的图像显示了线路上串联了 0.22µF 电容器的 LVDS 信号。 电压电平似乎远低于最大限值、因此该通道正常工作。



但是、 我们发现另一个通道实际上并不是 LVDS 信号、而是类似于最大电压为 3V 的正弦信号、该信号似乎超过 IC 的最大限值、可能会导致 IC 烧毁。



还有什么解决方案可以防止这个信号损坏 IC? 是否有任何与 TMUXHS4412 类似的 Texas Instruments IC 具有更高的电压容差、从而使其不会因该信号而损坏? 当然、它需要是开关 LVDS。

此外、我们的一个客户不需要切换第二个信号、它可以保持直接连接到特定输出、因此我们决定绕过第二个信号的 IC、并将输入直接连接到输出。 但是、在某些测试器件中、某些 IC 仍会被 LVDS 信号损坏。 这些器件的目的是测试其他线路末端 LVDS 设备、因此我们怀疑某些故障器件可能会发送不良的 LVDS 信号并再次损坏 IC。 还有哪些其他解决方案可以吸收 LVDS 尖峰? 在线路上放置两个 1.8V 齐纳二极管是否有助于避免过压? 这会使信号失真太大吗? 您是否有任何与 HS4412 类似且功能更强大的 IC? 吸收信号的另一个 IC?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    关于第一个示波器屏幕截图、这是您期望看到的信号吗? 它看起来像噪声或混叠、因此想要对此进行一些澄清。 工作频率是多少? 您能否放大以验证这是否为别名?

    至于建议、您是否需要高速多路复用器? 有关频率和电压要求的更多详细信息将帮助我确定最合适的器件!

    谢谢、

    Katy