This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:关于 LMH1208 时钟恢复器的咨询

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1208, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532699/lmh1208-consultation-on-lmh1208-clock-restorer

部件号:LMH1208
主题 LMH1228 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

LMH1208 是否需要外部时钟恢复器?
如果使用数据表中提到的内部集成时钟恢复器 LMH1228、它是否不需要外部时钟器件并且可以直接输出 SDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LMH1208 是 IN0 的连续时间线性均衡器 (CTLE) 块。 CTLE 或 EQ 补偿器件输入之前因传输介质而产生的与频率相关的损耗。 CTLE 可通过对输入信号应用可变增益来实现补偿、从而提升较高的频率而非较低的频率。 CTLE 块可扩展信号带宽、恢复信号振幅、并降低传输介质引起的 ISI。  

    LMH1228 片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。 此时钟恢复器具有内置环路滤波器、不需要任何输入参考时钟。  

    因此 LMH1208 和 LMH1228 均可直接输出 SDI。 但 LMH1208 只能降低 ISI、而不能减弱高频抖动。 LMH1228 可以降低 ISI、但也可以减弱高频抖动。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复。

    让我重新表述一下、前面的描述可能有点不准确
    我想问的是、不带内部锁存器的 LMH1208 是否意味着需要将此类器件添加到外部电路?
    可在不添加任何外部元件的情况下提供 LMH1228 输出 SDI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在下面查看我的答复

    我想问的是、不带内部锁存器的 LMH1208 是否意味着需要将此类器件添加到外部电路?

    时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。 那么、利用 LMH1208、您的系统设计是否会出现过多的高频抖动? 如果这样做、则需要一个外部时钟恢复器或 LMH1228 来清除抖动。  

    可在不添加任何外部元件的情况下提供 LMH1228 输出 SDI

    LMH1228 可以直接驱动 SDI、无需额外的外部元件、如以下示例所示。

    谢谢

    David