This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:有关 TUSB2E221 的一些问题

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533179/tusb2e221-a-few-question-about-tusb2e221

器件型号:TUSB2E221

工具/软件:

  大家好、我想问几个有关 TUSB2E221 芯片的问题。 一个问题是 EQ 的上拉电压是 1V8 还是 3V3;另一个问题是未使用单通道 USB 时的 NC 还是其他连接方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peng、

    一方面是 EQ 的上拉电压是 1V8 还是 3V3、

    用于 I/O 的电压可以通过 TUSB2E221 上的 VIOSEL 引脚设置。 它可以是 1.2V 或 1.8V:

    未使用单通道 USB 时使用 NC 或其他连接方法

    如果只使用一个通道、我建议将未使用的通道保持悬空状态。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan