This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:我想使用该器件或类似 USB2 信号调节器的 SPICE 模型。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TUSB216, TINA-TI, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533026/tusb211a-i-would-like-a-spice-model-for-this-part-or-similar-usb2-signal-conditioner

器件型号:TUSB211A
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITINA-TITUSB212、TUSB216

工具/软件:

我看到另一个主题说、同一器件有一个 HSpice 模型、但在网络上、PSPICE-FOR-TI 或 TINA-TI 库中没有找到该模型。  我想进入这样一个模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    接受我的 E2E 朋友的申请、我可以发送我们为 TUSB212/213 提供的 HSPICE 模型。 我们还有适用于 TUSB216 的 Spectre 模型(如果适用)。

    谢谢、

    Ryan