This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532522/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

在 DS320PR1601 中、在主要模式下使用时、READ_EN#信号用于从 EEPROM 加载转接驱动器配置。

对于我们的应用、我们使用初级模式。

如果使用一些跳线将 READ_EN#信号设置为低电平、我们是否需要在 ALL_DONE 信号变为低电平后恢复为高电平。

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

    否、在 ALL_DONE 信号变为低电平后、READ_EN#不需要恢复为高电平。 发生该事件后、器件返回 SMBus 从模式、该引脚可保持低电平以实现器件正常运行。   表 5-1 中引用了这一点。  DS320PR1601 数据表的引脚功能(第 14 页)。

    此致、

    GREG