This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3404-Q1:申请机密原理图审阅

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1533003/tcan3404-q1-request-for-confidential-schematic-review

器件型号:TCAN3404-Q1

工具/软件:

TI 团队、  

我们为汽车 OEM 正在使用该器件的音频放大器设计中实现了 CAN 总线、我想申请快速查看原理图。 由于 客户保密协议、我无法在此公共论坛中分享原理图。 您能为我提供一种将文件直接传送给相应的应用工程师的方法吗?

提前感谢、  
科迪·道林
上游音频和声学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    请通过电子邮件发送、以便我进行审核。 我的电子邮件地址是 s-guo2@ti.com

    对于将来的原理图审阅申请、您也可以直接将其发送给分配给您的 FAE、以便他们为您完成。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您发送编修。 我已通过电子邮件将原理图的相关页面发送给您。

    非常感谢!