This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关 DP83848 硬件配置和 50Ω 电阻器使用的问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532157/dp83848i-questions-regarding-dp83848-hardware-configuration-and-50-resistor-usage

器件型号:DP83848I

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 DP83848 以太网 PHY 设计硬件。
我打算实现的硬件配置如随附的图中所示。

出于测试目的、我构建了一个设置、允许使用幻灯片交换机选择以太网通信路径。
滑动开关通过控制 TS3L110RGYR 模拟开关、在变压器路径和带有直流阻断电容器的无变压器路径之间进行选择。

在继续进行该硬件设计之前、我查看了应用手册 AN-1519、该应用手册包含许多有关无变压器以太网配置的有用信息。

我想问一些有关此设计中 50Ω 上拉电阻器放置的具体问题:
-此硬件配置是否存在任何潜在问题或风险?
基于变压器的路径中是否需要 50Ω 上拉电阻器,或者它们是否不必要?
在无变压器的路径中是否严格要求 50Ω 上拉电阻器?
如果两条路径都需要 50Ω 电阻器、是否可以在 TS3L110RGYR 之前放置一组 50Ω 上拉电阻器、以便在两条路径之间共享?

下图显示了 50Ω 电阻器的预期放置位置。

请您提供建议并作出澄清。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们目前正在内部讨论此问题、明天会联系您。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    针对以太网团队关于信号完整性的问题、不确定本用例中需要什么、但 TS3L110RGYR 具有低串扰:典型值为–30dB。

    此致、

    Katy