This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:转接驱动器

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532552/ds320pr1601-redriver

器件型号:DS320PR1601

工具/软件:

您好、

断电引脚与转接驱动器的工作有何关系。

如果端点是 SSD、是否意味着 PD =低电平意味着在根端口上检测到 SSD?

PERST 和 PRSNT 信号与 PD 引脚有何关系?

谢谢。此致、

Shekha Shoukath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shekha、

     断电引脚决定转接驱动器配置为的功能模式。 例如、在有源 PCIe 模式下、系统中的断电 (PD) 引脚被驱动为低电平以实现正常运行。 通过将 PD 引脚设置为高电平、可调用待机模式、从而关闭器件通道并进入复位状态以节省功耗。   

     2.如果 PD 引脚切换为低电平、这将调用正常的转接驱动器运行。 但是、这不表示在根端口检测到 SSD。 如果您 通过 PRSNT#控制 PD 引脚、则移除端点 SSD 后、器件将处于复位状态、并在再次插入 SSD 后正确地重新启动 Rx 检测。

    3.这些信号是将 PD 引脚设置为高电平或低电平以配置转接驱动器功能模式的推荐方法。  通过 PERST#控制 PD 引脚、仅当系统 PERST#被置为无效后、器件才会开始 Rx 检测。 当在功能模式之间切换时、将 PD 引脚连接到系统 PRSNT#信号将确保在开始 Rx 检测之前正确插入端点。

    此致、

    GREG