This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:是否应使用 ID 引脚?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532231/tusb319-q1-should-id-pin-be-used

器件型号:TUSB319-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041-Q1

工具/软件:

您好、

是否应强制使用芯片 TUSB319-Q1 的 ID 引脚?

我 在设计中也使用了 USB 集线器控制器 TUSB8041-Q1、CC 控制器 TUSB319-Q1 和电源开关。 那么、我应该将 TUSB319-Q1 的 ID 引脚连接到 VBUS 电源开关的 EN 引脚 、还是应该将 USB 集线器控制器的 PWREN 引脚连接到 VBUS 电源开关的 EN 引脚?

我还需要使用从电源开关到  USB 集线器控制器 OVERCUR1z 引脚的过流警报。

此致、
Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    是的、ID 引脚应用于控制 VBUS。 VBUS 用作通过 CC 线路进行的 CC 协商的一部分、因此如果未通过 ID 引脚正确控制、则 Type-C 连接可能只能在一个翻转方向上工作、否则 USB3 根本不工作。

    我们建议将 ID 引脚连接到 VBUS/电源开关而不是集线器、因为当它指示需要发送 VBUS 且集线器 EN 引脚为高电平有效时、ID 引脚会被拉低。 我相信、将 ID 连接到在 ID 较低时启用的电源开关会更容易。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我仍然感到困惑。 下行电源使能有上电控制、即 集线器控制器 IC TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 引脚。 此外、当 CC 引脚检测到 CC 控制器 TUSB319-Q1 的器件连接时、ID 引脚会置为低电平有效。 我将在电路板上使用这两个 IC。 因此、我想知道 集线器的 PWRCTL1/BATEN1 引脚或 CC 控制器的 ID 应该连接到电源开关的 EN 引脚。  

    我还需要将电源开关的 ALERT 引脚连接到  USB 集线器控制器的 OVERCUR1z 引脚、以便检测过流(如果有)。 因此、我不确定是否必须强制将 集线器控制器 IC TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 连接到 电源开关的 EN 引脚。  

    此致、
    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adithya:

    我仍然感到困惑。 下行电源使能有上电控制、即 集线器控制器 IC TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 引脚。 此外、当 CC 引脚检测到 CC 控制器 TUSB319-Q1 的器件连接时、ID 引脚会置为低电平有效。 我将在电路板上使用这两个 IC。 因此、我想知道 集线器的 PWRCTL1/BATEN1 引脚或 CC 控制器的 ID 应该连接到电源开关的 EN 引脚。  [/报价]

    我建议通过 PWRCTL1 引脚使用 ID 引脚。 如果不通过 ID 控制 VBUS、则可能会对 Type-C 功能产生负面影响。

    我还想将电源开关的 ALERT 引脚连接到 USB 集线器控制器的 OVERCUR1z 引脚、以便检测过流(如果有)。 因此、我不确定是否必须强制将 集线器控制器 IC TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 连接到 电源开关的 EN 引脚。  [/报价]

    如果要在使用 TUSB319-Q1 的 ID 引脚作为电源开关使能时使用警报/过流功能、最好在 EN 引脚上使用与门等类似器件或类似器件。 您需要使用跟随 ID 引脚输出的门、同时在检测到过流时禁用电源开关的 EN 引脚。

    谢谢、

    Ryan

    [/quote]