This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:USB 转 HDMI 型号:KPS-0037 驱动程序支持

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6421, TUSB1104, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532784/tusb1104-usb-to-hdmi-model-no-kps-0037-driver-support

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件:AM6421TUSB1002A

工具/软件:

我们已经为应用确定了 SoC AM6421。 由于我们需要显示器支持、我们计划将 USB 转 HDMI 型号 KPS-0037 用于我们的应用。 任何可用的 相同驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sherin:

      TUSB1104 只是用于传递 USB3 信号的转接驱动器、TUSB1104 无需驱动器。

      客户是否还需要两个 USB3 通道? TUSB1002A 用于 10G 单 USB3 通道。

    好极了

    Brian