This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:是否必须连接 PWRCTL1/BATEN1?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1, TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532369/tusb8041-q1-is-connecting-pwrctl1-baten1-mandatory

器件型号:TUSB8041-Q1
主题: TUSB319-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

 下行电源使能有上电控制、即 集线器控制器 IC  TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 引脚。 此外、 当 CC 引脚检测到  CC 控制器 TUSB319-Q1 的器件连接时、ID 引脚会置为低电平有效。 我将在电路板上使用这两个 IC。 因此、我想知道 集线器的 PWRCTL1/BATEN1 引脚或 CC 控制器的 ID 应该连接到电源开关的 EN 引脚。  

我还需要将电源开关的 ALERT 引脚连接到  USB 集线器控制器的 OVERCUR1z 引脚、以便检测过流(如果有)。 因此、我不确定是否必须强制将 集线器控制器 IC TUSB8041-Q1 的 PWRCTL1/BATEN1 连接到 电源开关的 EN 引脚。  

请问、如果我没有连接  USB 集线器控制器的 PWRCTL1/BATEN1、会发生什么情况?

此致、
Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 CC 控制器来控制 Vbus ,则无需使用 PWRON 引脚来控制 Vbus。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的答复。 如果我使用  CC 控制器的 ID 引脚 启用或禁用 VBUS、则不会使用 集线器控制器的 PWRON 引脚来控制 VBUS。 但是、在这种情况下、我将如何能够使用集线器控制器的过流检测功能、因为在检测到过流后、集线器控制器应使用 PWRON 引脚禁用 VBUS。

    请告诉我这一点、因为我必须使用集线器控制器才能拥有 4 个下行端口、还需要 CC 控制器连接到 C 型连接器。  

    此致、
    Adithya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     如果 TUSB8041-Q1 USB 集线器在 Android 环境中是可控的、请告诉我吗?

    谢谢。此致、
    Adithya Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Type-C 端口、Vbus 开关应具有过流输出引脚。 您可使用过流引脚 在发生过流时禁用 Vbus 开关。

    对于 Typ-A 端口、仍使用集线器 PWRON 引脚来控制 Vbus 开关。

    TUSB8041-Q1 USB 集线器应像其他 USB 集线器一样在 Android 环境中工作。

    好极了

    Brian