This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:具有开路/短路测试的设计

Guru**** 2893580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532266/tmuxhs4212-design-with-open-short-test

器件型号:TMUXHS4212

工具/软件:

尊敬的专家:

在使用 TMUXHS4212 切换 C/D PHY 电路时、我们希望进行确认。 然而、该设计还需要开路/短路测试。

问题:此测试是否有任何影响?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    您是否指使用万用表进行导通性测试? 如果是、则不应造成任何损坏。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathy:

    谢谢你。

    是的、它是 ATE 上的连续性测试(类似: Advantest 93K )。 我们使用开关设计 ATE 测试负载板。 我们会等待切换 cdphy 电路和 O/S 电路。 一个端口用于 cdphy、另一个端口用于 O/S 测试;ATE 通道将连接到开关、然后开关的一个端口将连接我们的 IC 焊盘;对于 OS 测试、ATE 将强制 200uA 电流并测量电压、测量的电压是用于开关还是用于我们的 IC? 我对此感到困惑;通常我们使用机械继电器,但频率较低;

    73、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    感谢您的澄清。 这是可接受的用法。
    此致、

    Katy