This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104 PCIe

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531513/tusb1104-tusb1104-pcie

器件型号:TUSB1104
主题: TUSB1004 中讨论的其他器件

工具/软件:

TUSB1104 是否支持 PCI Express 第 3 代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi:

      TUSB1104 无法支持 PCI Express。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有一些其他问题。

    1.如果我将 PCI Express 输入 TUSB1104、会发生什么情况?

    TUSB1004 支持 PCI Express、但 TUSB1104 有何区别?

    3.如果我使用 TUSB1004 而不是 TUSB1104、是否存在任何问题?
      该连接器采用 USB Type-C
      如果我将 USB Type-C 与 TUSB1004 配合使用、会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoshi:

    如果我将 PCI Express 输入到 TUSB1104 中、会发生什么情况?

    PCIe 信号不会通过 TUSB1104、因为 TUSB1104  仅用于 USB3 信号。

    TUSB1004 支持 PCI Express、但 TUSB1104 的区别是什么?

    在 TUSB1004 中、可在寄存器 0x0D 中启用 PCIe 模式、但 TUSB1104 只能在 USB3 模式下工作。

    如果我使用 TUSB1004 而不是 TUSB1104、是否有任何问题?
      该连接器采用 USB Type-C
      如果我将 USB Type-C 与 TUSB1004 配合使用、会出现什么问题?

    您可以将 TUSB1004 用于 PCIe 应用、但 PCIe 不支持 Type-C 端口 y

    对于 Type-C、高速信号 仅在成功进行 CC 通信后才开始传输 。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    请告诉我更多。

    > PCIe 信号不会通过 TUSB1104、因为 TUSB1104 仅适用于 USB3 信号。

    TUSB1104 是否具有不传递 USB3 以外的信号的功能?

    我不了解 TUSB1104 和 TUSB1004 之间的区别。

    为什么 TUSB1004 不支持 USB Type-C?

    如果系统不使用 CC/USB、TUSB1004 是否可以与 PD 与 USB Type-C 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB1104 是否具有一个不传递 USB3 以外信号的函数?

    TUSB1104 默认处于 USB3 模式、该模式 继续发送 USB3 RX 检测信号。 RX 检测成功后、TUSB1104 会启动 USB3 链路训练、并将在链路训练成功后打开通道

    对于 USB3 以外的信号、链路训练过程与 USB3 不同、TUSB1104 通道永远不会转用于传递信号。

    为什么 TUSB1004 不支持 USB TypeC?

    我说 PCIe 不支持 Type-C 连接器。 客户是否尝试将 Type-C 用于 PCIe?

    TUSB1004 仍然可以 使用 CC/TUSB1004 PD 控制器支持 Type-C。

    好极了

    Brian