This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:TCA39306:IBIS 模型 (3.3V 至 1.8V)

Guru**** 2821835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532470/tca39306-tca39306-ibis-model-from-3-3v-to-1-8v

器件型号:TCA39306

工具/软件:

您好、

我的客户希望使用 TCA39306 进行 I3C 设计、将信号从 3.3V 转换为 1.8V。  

哪些模型最适合仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Chen:

    TCA39306_3P3 更合适。  

    此致、

    Tyler