This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:运行前的 POR 时间

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523961/ds100br410-por-time-before-operation

部件号:DS100BR410

工具/软件:

你好。 在 SNLS326B(2013 年 4 月修订版)中、为串行管理总线接口提供了以下规范:

tPOR(上电复位后器件必须运行的时间)= 500ms (max)。  

我希望对此规范进行一些澄清。 它是否指定:

a) DS100BR410 在复位后将准备好使用 500ms (max)

b)  必须在复位后将 DS100BR410 配置为在 500ms (max) 内运行。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我的理解是 a)、DS100BR410 将在上电复位后的 500ms 内准备好使用。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!