This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:建议的 CM 扼流圈

Guru**** 2779925 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1532695/tcan3413-recommended-cm-choke

器件型号:TCAN3413

工具/软件:

您好、

 

我想 在恶劣的 EMC 环境中使用 TCAN3413 接口、但我找不到任何不会影响 CAN-FD 性能的 CM 扼流圈建议。

 

您能给我推荐 CM 扼流圈吗?

 

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按其在预期噪声频率下的共模阻抗来选择它们。 1210 和 1812 尺寸 (3.2mm× 2.5mm 和 4.5mm× 3.2mm) 的共模扼流圈通常使用、可从许多制造商 处获得;以下是 Digikey 上的示例搜索。