This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS

Guru**** 2765245 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1531802/dp83867is-dp83867is

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

您好、DP83867IS 数据表第 112 页中介绍了使用三个电源时的电源时序。  

1.1V8 在 2V5 上升后的 25ms 内应该保持稳定。
2.断电时、1V8 必须在 2V5 断电之前断电。  
在我的设计中实施第一需求相当容易。 第二个问题有点棘手。 我的问题是:1V8 和 2V5 可以同时降下吗?
我计划对两个电源使用相同的 EN 信号、并在 1V8 大于 2V5 时使用软启动时间。 这就是我如何满足需求 1。
我不知道如何使 1V8 在 2V5 之前降低。  
如果您有一些应用手册、请分享。

此致、
Milos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    1.8V 和 2.5V 可同时关断。 制定该指导的原因是、在三电源模式下、从 VDD1P8 到 VDD2P5 存在反向供电行为。 如果先降低 2.5V 电压、则电源轨上会存在一些不影响 PHY 的剩余基座电压、但如果在其他地方共享 2.5V 电压、这些器件可能不会受到影响。  

    因此、您可以:

    a) 关闭两个电源、从而消除可能的反向供电

    b) 确保 2.5V 电源仅面向 PHY、以便实际发生的任何反向供电都可以正常工作

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我认为我犯了错误。 我的情况是两个电源、而不是三个电源。 以下是我拥有的内容:
    1.VDDA1P8 保持断开
    2. VDDIO=1V8
    3. VDDA2P5=2V5
    4. VDD1P0=1V0

    在双电源模式下运行时、不需要电源时序、因此我没有时序问题(数据表,第 113 页)。

    我是对的吗?

    此致、
    Miloš μ s